This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75179B:需要终端设置方面的帮助

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1520, SN75179B, THVD1426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1474715/sn75179b-need-help-with-termination-setup

器件型号:SN75179B
主题中讨论的其他器件: THVD1426、THVD1520

工具与软件:

我们将 SN75179B 用于 RS485、我们认为端接电阻器设置不正确。   在 测试期间、我们可以看到传输反映在接收引脚上。  我们相信这个 FS 来自 R38端接电阻器。  我们具有122欧姆的电路设置。  此 IC 的设置是否与具有 DE 和 RE 使能的典型 RS485收发器不同?  我已经浏览了数据表、我们是否需要改为在每个驱动(A、B)和接收(Z、Y)到电源和接地端(用于偏置)上分别放置终端电阻器?  如有任何帮助、将不胜感激。  以下是我们的当前设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    B 和 Z 引脚不得保持开路。 无论如何、SN75179B 不能用于半双工 RS -485总线、因为其输出始终处于有效状态。 必须使用具有驱动器使能引脚的收发器(例如 THVD1520)、且 DE 引脚必须由 MCU 正确设置。 (如果确实没有 DE 信号、请试用 THVD1426。)

    RS -485总线在总线上的两端应恰好具有两个终端电阻器(如 R38)。

    仅当总线上有没有失效防护输入的接收器、而总线上只需要一组电阻器时、总线才需要失效防护偏置电阻器(例如 R36/R44)。 (THVD 收发器具有失效防护输入。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就像这样…