Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I
工具与软件:
您好!
我对 TUSB4041I 上电序列有一些疑问。
《TUSB4041I 四端口 USB 2.0集线器》手册(SLLSEK3E–2015年7月–2017年9月修订)第10页对此进行了介绍

我遵循了参考设计- EVB: https://www.ti.com/lit/ug/sllu227a/sllu227a.pdf?ts EVB=1739296190986&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
电源稳压器链的应用示例:
5V -> 3V3 -> 1V1
就在那里、我还通过1uF 电容器将 GRSTn 连接到 GND。
我看到 EVB 中引用的文档和解决方案有一些不一致之处:
- EVB 中的电源调节链不能确保1V1电源先于3V3 (1V1电源由3V3调节)、
- 上述内容与芯片手册注释[2]中的要求不一致、
- 如果我正确阅读文档、输入 GRSTz 被上拉至3V3电源轨、不是吗?
- 文档指出 GRSTz 上的低电平(即置为有效的 GRST)强制芯片为非正常("当 GRSTz 引脚置为有效时、器件完全无法正常工作")。
(i)我担心 EVB 中的电路不提供正确的上电顺序、
(ii)如果 GRSTz 在通过电容器上电到引脚接地之间保持低电平、为什么芯片手册中的要求[2]?
(iii)芯片手册中的频率[2]是否正确? 它看起来是相反的条件。
此致、
Piotr Romaniuk