This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:上电顺序要求不明确

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1472762/tusb4041i-unclear-requirements-for-power-up-sequence

器件型号:TUSB4041I

工具与软件:

您好!

我对 TUSB4041I 上电序列有一些疑问。  

《TUSB4041I 四端口 USB 2.0集线器》手册(SLLSEK3E–2015年7月–2017年9月修订)第10页对此进行了介绍  

我遵循了参考设计- EVB: https://www.ti.com/lit/ug/sllu227a/sllu227a.pdf?ts EVB=1739296190986&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

电源稳压器链的应用示例:

5V -> 3V3 -> 1V1

就在那里、我还通过1uF 电容器将 GRSTn 连接到 GND。

我看到 EVB 中引用的文档和解决方案有一些不一致之处:

  1. EVB 中的电源调节链不能确保1V1电源先于3V3 (1V1电源由3V3调节)、  
  2. 上述内容与芯片手册注释[2]中的要求不一致、
  3. 如果我正确阅读文档、输入 GRSTz 被上拉至3V3电源轨、不是吗?
  4. 文档指出 GRSTz 上的低电平(即置为有效的 GRST)强制芯片为非正常("当 GRSTz 引脚置为有效时、器件完全无法正常工作")。

(i)我担心 EVB 中的电路不提供正确的上电顺序、

(ii)如果 GRSTz 在通过电容器上电到引脚接地之间保持低电平、为什么芯片手册中的要求[2]?

(iii)芯片手册中的频率[2]是否正确? 它看起来是相反的条件。  

此致、

Piotr Romaniuk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Piotr:

     对于上电序列:

    1:如果1.1V 在3.3V 之前 上电、则没有上电序列、GRSTz 上的外部电容器应该足够了。

    2:如果3.3V 电压在1.1V 之前上升、则您可能需要对 GRStz 进行外部控制、以确保在 1.1V 和3.3V 稳定后将 GRStz 保持为低电平至少3ms。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢您提供信息。 I 在启动时测量了电源引脚上的信号。

    图1。 电源启动序列-电源轨

    图2。 电源启动序列-芯片的电源轨和 GRSTn 信号

    如图1所示 、电源电压3.3V 在1.1V 之前上升。

     芯片的 GRSTn 输入和 GND 之间连接了一个1uF 的电容器、其中的电压如图2 (顶部面板)所示。

    该电路取自评估板。  

    当然、这些条件不符合要求2。 从芯片数据表:GRSTn 上只有一个电容器、对于3.3V 电压、1.1V 不是10us。

    为什么即使 GRSTn 保持低电平、3.3V 之前也必须有1.1V 的电压?  

    此致、

    Piotr Romaniuk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GRSTz 在内部上拉3.3V、因此 GRSTz 信号将在3.3V 上电后变为高电平。 为了确保 GRSTz 在1.1V 和3.3V 稳定后3ms 保持低电平:

    1:它的电池1.1V 在3.3V 之前或相同。

    2;在 GRSTz 引脚上添加高值电容到 GND。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    作为电力电子器件的一部分、我们安装了数百个带有 TUSB4041的电路板。 此 USB 集线器的电路取自德州仪器(TI)的参考设计。 我们意外发现此设计不符合数据表中的要求:

    "(2)[...] GRSTz 仅连接到电容器到 GND。 那么在 VDD33之前、VDD 必须至少为稳定的10 μs。"

    以上示波器是证明。

    该要求是出于某种原因而指定的。 我需要知道它、以便了解 预期会产生什么后果。  
    这是可靠性和风险评估。

    此致、
    Piotr Romaniuk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr:

     最重要的 是、GRSTz 应在1.1V 和3.3V 稳定后至少3ms 为低电平。 1.1V 和3.3V 之间的其他序列无关紧要。

     您是否发现您的系统有任何问题?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    否、我认为没有问题。
    我仍然为这个"10us"感到崇拜。 你能找出谁写了它,为什么?
    在某些情况下、这一点很重要、并且我怀疑驱动至无复位状态或锁定。

    此致、
    Piotr Romaniuk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、让我看看我们的系统人员。

    好的

    Brian