Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036, TLV740P
主题中讨论的其他器件: TLV740P
工具与软件:
您好!
尝试使用 TUSB2036使用以下引脚配置构建3端口集线器:
- BUSPWR:低电平;总线电源模式
- OCPROT:低电平;未使用 OC 保护
- NP3:低;3端口
- NPINT0、NPINT1:低电平;所有端口均可拆卸
- EXTMEM:高电平;未使用 EEPROM
- 模式:低电平;使用6MHz xtal
随附的是集线器部分的原理图。
行为:
在 Windows 11上、当上行电缆已插入时:
- 大多数情况下、SUSPEND 在插入后很快变为低电平(打开 LED)
- 偶尔、SUSPEND 引脚会在插入后立即变为高电平并关闭 LED (无法始终如一地重现)
在这两种情况下、设备都不会枚举、也不会显示在设备管理器中。
USB 协议分析器(Totalphase Beagle)在上述两种情况下都不显示任何总线活动。
晶体正常工作-显示波形、但尚未测量频率
电路板的下游部分未组装-这会是问题吗?
复位电路-尝试(1uf、1.5k)、(1uf、2.7k)-无成功
不使用上行/下行路径中数据线路的22pF 电容器、因为数据表显示它们用于 EMI -这是枚举问题吗?
所使用的晶体是 ecsxtal.com/.../ 、其负载电容为20pF、但由于通常建议使用33pf、这会是问题吗?
如果您有任何关于电路枚举的见解、我会不胜感激。 提前感谢!