This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:集线器未枚举..

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036, TLV740P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1469137/tusb2036-hub-not-enumerating

器件型号:TUSB2036
主题中讨论的其他器件: TLV740P

工具与软件:

您好!

尝试使用 TUSB2036使用以下引脚配置构建3端口集线器:

  • BUSPWR:低电平;总线电源模式
  • OCPROT:低电平;未使用 OC 保护
  • NP3:低;3端口
  • NPINT0、NPINT1:低电平;所有端口均可拆卸
  • EXTMEM:高电平;未使用 EEPROM
  • 模式:低电平;使用6MHz xtal

随附的是集线器部分的原理图。

行为:
在 Windows 11上、当上行电缆已插入时:

  1. 大多数情况下、SUSPEND 在插入后很快变为低电平(打开 LED)
  2. 偶尔、SUSPEND 引脚会在插入后立即变为高电平并关闭 LED (无法始终如一地重现)

在这两种情况下、设备都不会枚举、也不会显示在设备管理器中。

USB 协议分析器(Totalphase Beagle)在上述两种情况下都不显示任何总线活动。

晶体正常工作-显示波形、但尚未测量频率

电路板的下游部分未组装-这会是问题吗?
复位电路-尝试(1uf、1.5k)、(1uf、2.7k)-无成功

不使用上行/下行路径中数据线路的22pF 电容器、因为数据表显示它们用于 EMI -这是枚举问题吗?

所使用的晶体是 ecsxtal.com/.../ 、其负载电容为20pF、但由于通常建议使用33pf、这会是问题吗?

如果您有任何关于电路枚举的见解、我会不胜感激。 提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 先生/女士:

       DP0PUR 是否变为高电平? 下游端口连接不应影响上行端口状态。

        您可以获取3.3V/1.1V/复位以及 XI 时钟的波形吗?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好、感谢您的快速响应。 DP0PUR 保持低电平、SUSPEND 也为低电平。

    当然、我可以采用3.3V/Reset/Xtal1波形并更新 POST。 在哪里捕获1.1V 波形?

    此致。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎有什么问题、DP0PUR 应该会变为高电平。

    抱歉、此器件没有1.1V 电源。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后构建另一个板来进行测试。 我只是想深入了解一下预期情况、您能否澄清以下几点:如果使用上游 VBUS/GND 来馈送3V3、则在复位后、TUSB2036会将 DP0PUR 设置为高电平、即使 DP0+和 DP0-打开--正确吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、复位后、DP0PUR 应上拉至3.3V。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    在此处组装新电路板后进行了更新:

    • 集线器仍不会枚举、并且 SUSPEND 引脚保持低电平、因此原理图中的 LED 亮起且稳定
    • DP0PUR 的测量值为3.4V
    • 随附了 XTAL1、复位和 VCC /引脚3波形。
    • TLV740P/LDO 是具有4.7uF 输出电容器的 VRM;其输出波形与 TLV740P/Pin3的输出波形类似 VCC

    请您提供有关如何继续的意见。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XTAL1信号应在3.3V 左右、但在波形中仅为2.1V。

    从电源波形来看、它似乎 以特定频率进行切换、您可能需要 添加更多电容器或使用磁珠对其进行滤波。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brian。

    1.电源波形,电源波形——一定要用滤珠片。

    2.注册 正如我在上面的介绍中提到的、TUSB2036数据表中提到的晶体器件已不再可用、我正在使用 ECS 器件 https://ecsxtal.com/products/crystals/surface-mount-crystals/ecs-60-20-5px-TUSB/ 、其负载电容为20pF、但是、我最后使用了33pF、因为这是所有 tr 文档中的建议值、并且对 TUSB 的工作方式缺乏任何了解。 这会是问题吗? 我很快将获得20pF 的器件、我将尝试使用它。 反馈电阻的值是保持1.5K 还是必须也发生变化?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以是、反馈电阻器只保持1.5k。

    我们使用 X49SS2-6.000-F20LJDT 作为替代产品。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:集线器会枚举所有3个下行端口、并且所有3个下行端口都正常工作。 TVS 二极管的 DP 引脚上有一段干燥的焊料导致了问题。 感谢您的帮助!