This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1228:LMH1228

Guru**** 2975420 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297, LMH1228, LMH1297EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1465014/lmh1228-lmh1228

器件型号:LMH1228
主题中讨论的其他器件: LMH1297EVM、LMH1297

工具与软件:

大家好!

我将使用 LMH1228开发一个项目、我注意到在数据表第36页"布局示例"中、绘制了 BNC 连接器的隔离区、四周为绿色区域。

通常、BNC 连接器在 PCB 和接地层中具有外部接地范围、但在图中、我已经在连接 BNC 接地的位置进行了重复说明?

你能帮我吗?"

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcelo:

    希望您做得好、BNC 连接器将从 PCB 顶层直接连接到接地平面。 这三个过孔将用作75欧姆信号参考接地的连接点、位于第3层。

    确保在信号布线和 BNC 连接器的任何接地过孔之间保持5W 或更大的距离。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    "你是我的女人?"

    感谢您的回答。

    我绘制了数据表中所示的电路板布局、即在用于输出 BNC 连接器的器件中、我仅暴露了第3层、并将 GND 分开、因为图中显示了这种布局。

    我从您的回答中了解到、SDI 信号输出部分中还必须存在其他层的 GND 平面、对吗?

    数据表中显示的该 BNC 占用空间反焊盘识别会如何? 我知道这是一个距离 BNC 连接器正极端子最近的区域、必须进行隔离、而不会从电路板的 GND 平面接收到任何"信号";我的解释是否正确?

    在信号布线的距离、厚度和阻抗测量方面、需要特别小心。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcelo:

    我很好。  

    我从您的回答中了解到、其他层的 GND 平面也必须出现在 SDI 信号输出部分、是不是正确?

    我对此感到困惑。 这话什么意思?

    [报价 userid="578618" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1465014/lmh1228-lmh1228/5621591 #5621591"]数据表中显示的该 BNC 封装反焊盘标识有什么意义? 我知道这是一个距离 BNC 连接器正极端子最近的区域、必须进行隔离、而不会从电路板的 GND 平面接收到任何"信号";我的解释是否正确?
    [报价]

    您是否想问过孔是否应配备抗焊盘? 如果是、那么是的。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我设计了4层 PCB。

    如上图所示、PCB 的右侧与左侧之间存在分频、右侧是 IN0输入和 OUT0输出。 PCB 左侧是 SDI_OUT1和 SDI_OUT2、这两个部分更"定向"到输出部分。

    100欧姆差分对(右侧)和75欧姆差分对(左侧)的层之间用虚线隔开。

    我有一个问题正是与这一点相关的、因为根据我查看这张图的理解、75欧姆差分对的 GND 平面不应包含在电路板其余部分的 GND 平面中。  对吗?

    另一个问题与白色虚线区域相关、图中恰好显示 SDI_OUT1和 SDI_OUT2、此区域在图中表示为 BNC 封装反焊盘。 该区域是否应该没有任何 GND 平面?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcelo:

    感谢您的澄清!

    为了回答您的第一个问题、我将作出澄清并给出解答。 LMH1228输出的75 Ω 迹线为单端布线、而不是差分布线。 好的、我的答案是肯定的、75欧姆 GND 参考层将是50欧姆 GND 参考层下方的一个层。 之所以这样、是因为额外层导致的电介质厚度增加会增加基准阻抗。 目标是布线阻抗为75欧姆。

    BNC 反焊盘区域应完全清空所有层和层。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    但我还是不明白,我也不明白。

    我在上一条消息中附加的图像显示并表明、在电路板的输出侧、SDI_OUT1和 SDI_OUT2只应有第三层、而其他层不应存在于电路板的此区域中;我的解释是否正确?

    请记住、输出信号跟踪显然是必要的...

    但关于此区域中只应存在第三层的解释是否正确?

    此致

    Marcelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcelo:

    我理解。 以下一些照片展示了我们 LMH1297EVM 上的设计。

    VDD1是75欧姆基准、GND 1是100欧姆基准。

      GND1

      VDD1

    这来自 LMH1297EVM.brd 文件、我可以根据需要通过直接消息发送给您。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    是的、请通过直接消息向我发送 LMH1297EVM 文件。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcelo:

    Nick 目前不在办公室。

    也可以通过请求进入 LMH1297安全资源文件夹来获取此板级配置文件、该文件夹可在 LMH1297 产品页面 的下获取 申请了解更多信息  首选。

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    好的、感谢您提供的信息。 我下载了 Nick 发送给我的映像。

    您是否查看我发送给 Nick 的图像?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcelo:

    今天(2月17日)是美国的假日。 Nick 明天会就您的问题回复您。

    我建议的申请链接将允许您访问 EVM 的 BRD 文件。

    此致!

    David