This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1219:输出0并不总是存在。

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1219, LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1470127/lmh1219-output-0-not-always-present

器件型号:LMH1219
主题中讨论的其他器件: LMH1297

工具与软件:

早上好、

我从事量产(5年)、配备支持 SDI 12G 的电路板。

到目前为止、在该 I/F 上未发现任何问题

请查看附件中的方框图。

我已经确定了2个测试点:A 点和 B 点

A 点

我并不总是在该输出端(LMH1219的 OUT 0)看到信号

有时信号不存在。  

信号有时会存在、并始终保持存在。

点 B

即使 A 点不存在、此处的信号也始终存在。

这里的信号始终是稳定的。

结论:

LMH1219能够接收 和均衡输入端的12G、还可将其传输到 LMH1297。

当我连接12G 输入时、锁定信号正确移动。

我没有解释为什么 out 0不稳定。

你有什么想法-建议进行调查吗?

e2e.ti.com/.../block-diagram-4TI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paolo:

    幸会。

    [报价 userid="575178" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1470127/lmh1219-output-0-not-always-present "]

    A 点

    我并不总是在该输出端(LMH1219的 OUT 0)看到信号

    有时信号不存在。  

    信号有时会存在、并始终保持存在。

    [报价]

    您是否能够确定 A 上不存在信号的特定输入条件? 它是否依赖于输入损耗?

    您是否执行了 A/B 交换以查看芯片是否出现了问题? 如果您能够执行此类交换、则可确定问题是否出在特定设备。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动而关闭。