请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMH1219 主题中讨论的其他器件: LMH1297
工具与软件:
早上好、
我从事量产(5年)、配备支持 SDI 12G 的电路板。
到目前为止、在该 I/F 上未发现任何问题
请查看附件中的方框图。
我已经确定了2个测试点:A 点和 B 点
A 点
我并不总是在该输出端(LMH1219的 OUT 0)看到信号
有时信号不存在。
信号有时会存在、并始终保持存在。
点 B
即使 A 点不存在、此处的信号也始终存在。
这里的信号始终是稳定的。
结论:
LMH1219能够接收 和均衡输入端的12G、还可将其传输到 LMH1297。
当我连接12G 输入时、锁定信号正确移动。
我没有解释为什么 out 0不稳定。
你有什么想法-建议进行调查吗?