This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH949-Q1EVM:949 DOUTx 使用哪个电容器?

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB949-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1475348/ds90uh949-q1evm-which-capacitor-for-949-doutx

器件型号:DS90UH949-Q1EVM
Thread 中讨论的其他器件:DS90UB949-Q1

工具与软件:

大家好、我有关于 DS90UB949-Q1的问题。 在引脚22、23、26和27 (DOUTx)的数据表中、显示使用33nF 电容器与94x 转接器连接。 但是、949 EVM 原理图中显示在 这些引脚上使用了0.1µF 电容器。 此外、我的949 EVM 可以与948嵌入式显示器配合使用。 我很难弄清楚 EVM 上实际放置了哪些电容器、因此其中一个数据表中是否有印刷错误或? 949 DOUTx 引脚实际上需要/建议使用哪个电容器来连接948串行器?

另外、CEC 引脚也有同样的问题。 949 EVM 在数据表中显示了10k 电阻器、但949 IC 数据表建议使用27k 电阻器。 请告知哪一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    周一2/17是美国的公共假日、支持将于2018年2月2日恢复。 感谢您的耐心。  

    此致、  

    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    FPD-Link 信号引脚的交流耦合电容应能够使用任一值。 请参阅948数据表、了解更新的值。 我会记录该值不匹配情况、以便进行下一次的数据表修订。

    根据 CEC 规范、HDMI 连接器的 CEC 引脚应通过27K Ω 电阻器上拉至3.3V 电源。 请忽略 EVM 电阻值。

    亚伦