This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV004:DS90LV004 LVDS 输入失效防护偏置至'0'

Guru**** 2951180 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1473376/ds90lv004-ds90lv004-lvds-input-failsafe-biasing-to-0

器件型号:DS90LV004

工具与软件:

您好!
当没有信号时、我需要将失效防护偏置状态拉至0。

数据表规定应将上拉/下拉电阻器置于5千欧到15千欧之间、以使差分电压至少为+/- 100mV。 但是、如果我们要具有至少100mV 的电压、则上拉/下拉电阻器必须小于或等于6千欧姆。 那么、数据表中5k 15k 范围的信息来自哪里?

我最初使用10k 电阻器偏置、但差分电压仅为16mV。

感谢您的帮助、

此致、

Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 LVDS 规格复制了±100mV 限值;实际开关阈值可能要更接近0V。但数据表实际上并没有更好的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到此信息页面4 :

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、典型值为0V。但我们不知道它会因制造差异和温度而发生多少变化;无法保证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,所以要应用的最小差分电压,以确保正确的极化,不管制造是+/- 100mV ?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为我使用分布在4个驱动器上的16倍 LVDS 线路。 我最初在正输入端将10k 上拉电阻设置为3V3、在负输入端将10k 下拉电阻设置为 GND、从而在"1"上设置16倍的逻辑电平。

    但最后、我们需要将输入偏置到逻辑"0"。  但最后、我们需要将输入偏置到逻辑"0"。 通过反相电阻器(负极上的10k 上拉电阻器和正极上的10k 下拉电阻器)、16个低电平状态通道中只有7个通道不一致地分布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我进行了以下测量:  

    V+ V- 差分(V+- V-) 输出
    注1 1651. 1666. 0015. 1.
    注2 1646 1661. 0015. 0
    第3步 不适用 不适用 超值! 0
    注4. 1644. 1659. 0015. 0
    第5条 1644. 1659. 0015. 0
    注6. 1648 1663. 0015. 1.
    第7条 1650 1665 0015. 0
    第8条 1646 1661. 0015. 1.
    第9节 1642. 1657. 0015. 1.
    第10节 1639. 1654. 0015. 1.
    第11章大计 1643. 1658. 0015. 0
    中国宠物医院12. 1645 1660 0015. 0
    第13章不一样 1644. 1659. 0015. 1.
    第14章不一样 1646 1661. 0015. 1.
    我的朋友15. 1670 1685 0015. 1.
    第16章不一样 1632 1647 0015. 1.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚通过将上拉/下拉电阻器的值从之前的10k 更改为1k47来测试了这一点、看起来好像在低电平状态下很好地偏置 LVDS 输出。

    但是、此电阻值与数据表建议值不匹配(5k 至15k 之间)。

    我们可以从这方面得出什么结论? 我是否漏掉了一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您没有错过任何内容。

    为了通过100 Ω 终端获得±100mV 电压、您需要使用±1 mA。 数据表不会为您提供足够的信息来支持您使用更大的电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我不太明白您的答案。 如何使用数据表建议的值范围(5k 到10k)正确极化+/-100mV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表提供的信息、您不能这样做。

    可以为1 mA 使用电阻器(低于5 kΩ)。 或使用5 kΩ 并希望实际限值小于±100mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、数据表中存在不一致性?  我如何向客户保证、将值从之前的10k 更改为1k47可以正确地纠正低态极化问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果5k 至15k 信息不正确、是否可以提供数据表校正反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    为了结束该主题、您对于在数据表建议之外安装拉电阻器是否有任何意见/建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表是指 《LVDS 接口的 AN-1194失效防护偏置》应用报告。 其中、National Semiconductor LVDS 接收器(如 DS90LV004)通常在−30mV 时切换、并建议使用电阻器来设置+25mV 的偏置电压。 第4页顶部的注释表明、100mV 偏置电压可能适用于噪声非常大的环境。 因此、这里没有一般性建议;这取决于具体应用。