This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:为 PCIe G4使用交流电容器+阻抗控制

Guru**** 2533000 points
Other Parts Discussed in Thread: DXP, TMUXHS4412, TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1465332/tmuxhs4412-use-of-ac-caps-impedance-control-for-pcie-g4

器件型号:TMUXHS4412
主题中讨论的其他器件:DXPTS3USB221

工具与软件:

尊敬的接收者:

我们的设置如下所示

请帮我回答以下问题。

01.交流电容器的放置是否正确?

02.所有端口都支持85欧姆的阻抗?

请您尽快回写。 我们即将进入磁带输出阶段。

此致、

Sayeed Khan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayeed、

    Unknown 说:
    01. 交流电容器放置是否正确?

    此方框图很难判断交流电容器的放置位置。 通常、应在 PCIe 通道的 TX 线路上放置220nF 交流电容器。 我认为红线指向 RX 线、并且下游应该已经有220nF 的电容器、更靠近外部接口或 USB-C 桥。

    从端点 ASIC 流出的线路是我假设的 TX 线路、这些线路上应有220nF 电容、用于进行交流耦合。 下图很好地展示了建议如何放置交流电容器:

    Unknown 说:
    02. 所有端口都支持85欧姆的阻抗?

    是的、该器件应支持85 Ω 差分阻抗。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan:

    感谢您尽早回复。

    在方框图中、我们有两个到单个端点的根选项

    1.外部 PCIe x2 (CFX)。 我们之前的设计尚未在这些线路上使用任何交流电容器。

    2. USB 10G 到 PCIe x2 (板载)、此处我们需要具有 TX 交流电容器以及 RX 交流电容器。

    目前、我已将所有交流电容放置在 TMUXHS 的 COM 侧、即端口 DXP/N 请告诉我,如果这种做法应该是好的??

    此致、

    Sayeed Khan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayeed、

    在我看来、最好在这里使用 TX 交流电容。 此外、该器件需要支持这些信号的共模电压。

    据我所知、PCIe 通常确实需要交流电容器、至少在 TX 线路上是如此。

    此外、如果 USB 线路上需要 RX 交流电容器、建议这些电容器为330nF、并与 TX 电容器位于同一侧。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan:

    我更新了方框图

    请注意

    接下来、端点 ASIC 应是设备、方案1和2分别是主机1和主机2。

    主机1:外部

    主机器件2和器件位于同一 PCB 上。

    1.当设备直接连接到 host1时,我们没有在设备 TX 上提供交流电容,因为它在 TX 通道上有内部交流电容,因为设备 RX 依赖于 host1交流电容。

    2. 在本例中、由于主机2输入与器件位于同一 PCB 上、因此我们是否只能放置到主机2个 TX 通道?

    3.关于 CMV,请您详细说明一下我需要检查什么参数主机2准确理解和实现.

    谢谢!

    Sayeed Khan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 当设备直接连接到 host1时、我们尚未在设备 TX 上提供交流电容器、因为设备 RX 上具有内部交流电容器、而设备 RX 依赖于 host1交流电容器。

    明白了、如果 host1 tx 交流电容器和器件 tx 电容器都是220nF、那么我认为这应该是可以的。

    2.  在本例中、由于主机2输入与器件位于同一 PCB 上、因此我们是否只能放置主机2个 TX 通道?[/QUOT]

    对于 host2到器件以及从器件到 host2、TX 线路上需要220nF 电容器。  

    host1或 host2通常不需要 Rx 电容器(330nF)。 对于两种情况、您只能在 TX 线路上设置220nF 的电容。 即使这些器件位于同一块板上、主机和器件的 TX 线路上也应该有电容。

    3. 关于 CMV、请您详细说明我需要检查主机2的哪些参数才能准确理解和实现。[/QUOT]

    需要确保的主要是您使用的信号的共模电压由多路复用器提供支持:

    根据提供给多路复用器的电源电压、只要 VCM 处于数据表建议的范围内、信号就应该处于可接受的多路复用范围内。

    如果这些信号不在可接受的范围内、则需要使用外部电阻器对其进行偏置:  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan:

    1.您是否有任何参考资料供我们分享给 CMV 的理解。 如果符合 PCIe 基本规范3.0和4.0、它是否需要 PCIe 第3代和第4代主机/终端?

    2.请查看以下参考资料,了解我们的2Host 1设备配置的完整实施

    3.在 PCIe 第4代符合 TMUXHS4412标准中、他们是否使用了 CMV 偏置。

    4.请分享 PCIe 第4代实施的任何参考/工作示例。 我们的董事会空间非常紧张,我完全陷入了 CMV 的困境。

    我对你在这方面的帮助表示诚挚的问候。

    此致、

    Sayeed Khan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayeed、

    1. 您是否有任何参考资料供我们分享、以促进 CMV 的理解。 如果符合 PCIe 基本规范3.0和4.0、PCIe 第3代和第4代主机/终端是否需要该规范?[/QUOT]

    只要 PCIe 第3代和第4代的电压电平在数据表中列出的电平范围内、我认为只要多路复用器在 Vcc = 3.3V 下使用、就不需要担心偏置。 此器件的 PCIe 等级为3级和4级。

    此常见问题解答为耦合和 VCM 提供了更好的解释: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1342811/faq-tmuxhs4212-when-and-how-to-ac-coupling-the-passive-mux?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tmuxhs4412#

    2. 请查看以下有关我们的2Host 1器件配置完整实施的参考资料

    我认为我认为此实施不会有任何问题

    3. 在 PCIe 第4代与 TMUXHS4412合规性中、他们是否使用了 CMV 偏置??[/QUOT]

    本文档报告了我们的 PCIe 第4代合规性测试过程。 它应该提及或指示是否需要任何 CMV 偏置: https://www.ti.com/lit/ug/slat159/slat159.pdf

    4. 请分享 PCIe Gen4实现的任何参考/工作示例。 我们有一个非常紧张的房地产在我们的董事会,我完全陷入 CMV 的困境。[/报价]

    该报告应显示我们用于测试的电路板。 如果您愿意、我可以将电路板的设计文件发送给您查看。

    谢谢!

    Ryan

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan:

    1.请您最后分享您已小费的文件。

    2.我已经使用了以下针对 CLKREQ 和 PEREST MUX 的实现。  

    也请分享您对这个问题的看法。

    此致、

    Sayeed Khan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayeed、

    请接受我的 E2E 朋友申请、我会将这些文件交给您。

    [报价 userid="639479" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1465332/tmuxhs4412-use-of-ac-caps-impedance-control-for-pcie-g4/5631574 #5631574"]

    2.我已经使用了以下针对 CLKREQ 和 PEREST MUX 的实现。  

    [报价]

    我没说我 以前使用过这个开关。 从我能够知道的角度来看、我认为这个设置正确、是的。

    我还想为2:1多路复用推荐一个器件:TS3USB221。不过、如果这个开关在电压和带宽方面适合您的话、我相信会更合适的。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan:

    1.请查看我们的最终客户就此发表的意见,如果这些意见与您对 VCM 的意见一致,请告知我们。

    2.感谢您分享朋友的请求。 请分享上述设计文件。

    3.我的 host1是 PCIe 边缘指、host 2是板载芯片。 我刚刚在 YouTube 上从 TI 观看了一份 PCIe 指南、其中 CEM/边缘手指为85E、同一 PCB 主机为100E。 我是否以不同的方式连接它们/两台主机均使用85E。

    谢谢!

    Sayeed Khan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayeed、

    1. 请查找我们的终端客户就此发表的意见、如果这些意见与您对 VCM 的意见一致、请告知我们。

    对我来说很有意义、我对它没有问题。

    2. 感谢您分享朋友的请求。 请分享上述设计文件。

    过 E2E PM 进行响应。

    3. 我的 host1是 PCIe Edge Finger、host 2为板载芯片。 我刚刚在 YouTube 上从 TI 观看了一份 PCIe 指南、其中 CEM/边缘手指为85E、同一 PCB 主机为100E。 我是否以不同的方式连接它们/两台主机都使用85E。

    最好在整个系统中具有相同的阻抗、这一个最接近符合 PCIe 差分阻抗规范的范围。 在布线或多路复用器中的不同阻抗之间切换只会导致信号反射。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan:

    我需要担心下面的备注吗?

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/986165/tmuxhs4412-pcie-x4-multiplexer-design/3645011?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TMUXHS4412EVM#3645011

    我可以使用整个多路复用器并具有完整吞吐量、对吧?

    谢谢!

    Sayeed Khan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayeed、

    这仅指 EVM、该 EVM 由于 EVM 尺寸太小、并未使用器件上的所有引脚。 您的设置应该没有问题。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan:

    对于 USB3.2 10G x2通道、我们只需将差分对内延迟匹配到<5mil 对吗? 差分对间延迟差不是必需的、对吧?

    2. PCIe x2同样的准则?

    3. TMUXHS4412 RSVD42,我左悬空,是好吗?

    4.根据 DS 7.4、建议在持续供电以及充足的电容器后将 PD 拉低。 我已通过10K 硬连接至 GND。 EVM 此外、没有此类配置??

    此致、

    Sayeed Khan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayeed、

    对于 USB3.2 10G x2通道、我们只需将差分对内延迟匹配到<5mil 对吗? 差分对间延迟差不是必需的、对吧?

    2. PCIe x2同样的准则?

    [报价]

    正确、两种差分对内延迟差的建议值均小于5mil。 因此不需要线对间延迟差。

    3. TMUXHS4412 RSVD42、我保持悬空、是否正常?[/QUOT]

    应通过一个4.7K Ω 电阻下拉至接地。 它不能保持悬空。

    4. 根据 DS 7.4、建议在持续供电并配置充足的电容器后将 PD 拉低。 我已通过10K 硬连接至 GND。 EVM 此外、没有这样的配置?[/QUOT]

    如果可能、我建议仅在 VCC 稳定时驱动 PD 引脚拉至低电平、而不是将其永久下拉。

    谢谢!

    Ryan

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan:

    我应该为此 PD 应用使用 CR 电路。 我要用电容器上拉 PD、用2.2K 下拉。 电源提供的时刻、PD 将为3.3V、然后它会降至零并保持零。

    谢谢!

    Sayeed Khan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayeed、

    我相信您可能会继续、对 PD 引脚执行10K Ω 的下拉电阻、就像在 EVM 上一样。 您不需要将 CR 电路用于该实现。 控制器选项/从外部驱动只是一个建议、以防有可能。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan

    您能否为 TMUXHS4412 S 参数提供帮助?  

    谢谢!

    Sayeed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayeed、

    过 E2E PM 进行响应。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan:

    我将 PCIe 第3代和第4代连接到 TMUXHS4412。  

    您能给我提供 PCIe 第3代和第4代的 IL、RL 和串扰规格吗? 我无法从数据表中将其解码。

    谢谢。

    Sayeed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayeed、

    您能给我提供 PCIe 第3代和第4代的 IL、RL 和串扰规范吗? 我无法从数据表中解码此内容。

    我相信首页中包含此方面的一些规格以及一些基于频率的参数:

    除此之外、我认为我们没有任何其他专门针对第3代的规格。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan

    谢谢。

    请您告诉我有关损耗预算的附加卡规格的信息。

    我无法获得 ADD IN CARD (SSD)的这些值。

    谢谢!

    Sayeed Khan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayeed、

    我认为这也是基本 PCIe 规格。 从我可以收集的信息中可以看出、 第3代的第4代插卡插入损耗预算为6.5dB @ 4GHz、第4代的插入损耗预算为8dB @ 8GHz。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan