This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4551-Q1:TCAN4551-Q1

Guru**** 2463750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1479543/tcan4551-q1-tcan4551-q1

器件型号:TCAN4551-Q1

工具与软件:

大家好、TI 团队、/ Jonathan Nerger

我们在原理图中利用 TCAN 4551-Q1将 SPI 转换为 CAN。 某些 DUT 在高温下发生故障(请参阅随附的 Excel)。 供应商排除了晶体影响。 您是否有进一步调查的想法?  e2e.ti.com/.../ME25026-_2D00_Preliminary-Report.pdf e2e.ti.com/.../TCAN4551_5F00_100_B000_C_5F00_issue.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek、

    该问题可能仍然是与晶体相关的问题、但并不是晶体无法振荡的意义。  相反、高温会导致 OSC2引脚上的振荡振幅电压发生变化、使最低电压电平变为低到足以使单端检测比较器检测到触发"接地"引脚并使器件切换到单端模式。  发生这种情况时、晶体放大器被禁用、器件停止从 OSC1引脚向晶体提供电流、并期望在 OSC1引脚上输入单端时钟。  由于这不存在、因此器件没有正常工作的时钟、可能会发生通信问题。  

    由于寄生电容会发生变化(与陶瓷电容器相比、温度不稳定)、晶体上的总容性负载(CL)会随着温度的升高而降低、从而导致最低电压电平超过单端模式阈值(介于90mV 和150mV 之间)。  您的将使用3.3pF 陶瓷电容器添加到 PCB 布线的寄生电容、并使用 OSC1/2引脚来生成总 CL。 但由于寄生电容没有稳定的温度系数、CL 将随温度而变化、需要在系统中考虑一定的裕度、这种问题通常在使用低电容值(例如3.3pF)时出现。

    跨导放大器的强度还存在一定的器件间差异、这也需要在设计中留出一些裕度。  通常有问题的器件具有更强的放大器、这会导致更多电流流向晶体并增加驱动电平(DL)、从而导致更大的振荡电压。

    请参阅 TCAN455x 时钟优化和设计指南应用报告 (链接)了解详情。

    为了稳定运行、我们需要减小 OSC2电压峰-峰值幅度并防止 OSC2引脚上的电压下降到150mV 以下。

    • 放置在 OSC1引脚和晶体之间的串联阻尼电阻器将减小流经晶体的电流并降低振幅。
    • 增加 OSC1和 OSC2引脚上的负载电容器值会在晶体的 ESR 和电容器的电抗之间形成一个较大的分压器。  这确实会产生微小的频移、但通常不够大、无法满足 CAN 容差要求。
    • 不对称地在 OSC2引脚上加载更多电容、在 OSC1引脚上加载更小的电容。  对其进行了仿真和测试、以显示稳定的性能、这允许总 CL 保持不变、但在 OSC2引脚上创建了一个较大的分压器、从而无需使用单端检测比较器

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    感谢详细的解释。

    1、我们观察到晶体在故障期间振荡(CAN),您的解释说明是否有检测到 A 单端时钟 它将停止向晶体提供电流,那么为什么晶体仍在振荡?

    2.两个振幅 OSC1和 OSC2更像1.2V(见附录报告- ME25026 -初步 Report.pdf  ),单端检测是如何工作的(差分电压,相移或仅 OSC2 )? . 您也可以在应用手册 slla549中的图3.1上对此进行标记。

    3.从聊天– 要稳定运行,我们需要降低 OSC2电压峰峰值幅度,并防止 OSC2引脚电压降到150mV 以下-如果我们想避免低于150mV ,为什么要降低电压?

    4.我们的产品中没有阻尼电阻器如何工作,晶体供应商为晶体测量了完美的电流和功率条件,工作正常。

    也是可以有一个电话/讨论相同. 强烈推荐!

    谢谢您的问候  

    Abhishek

    PH-+91 9611419002

    电子邮件- michael.irsigler@continental-corporation.com

          abhishek.m.v@continental-corporation.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    我可以通过电子邮件解决您的问题。

    此致、

    Jonathan