工具与软件:
大家好、TI 团队、/ Jonathan Nerger
我们在原理图中利用 TCAN 4551-Q1将 SPI 转换为 CAN。 某些 DUT 在高温下发生故障(请参阅随附的 Excel)。 供应商排除了晶体影响。 您是否有进一步调查的想法? e2e.ti.com/.../ME25026-_2D00_Preliminary-Report.pdf e2e.ti.com/.../TCAN4551_5F00_100_B000_C_5F00_issue.xlsx
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、TI 团队、/ Jonathan Nerger
我们在原理图中利用 TCAN 4551-Q1将 SPI 转换为 CAN。 某些 DUT 在高温下发生故障(请参阅随附的 Excel)。 供应商排除了晶体影响。 您是否有进一步调查的想法? e2e.ti.com/.../ME25026-_2D00_Preliminary-Report.pdf e2e.ti.com/.../TCAN4551_5F00_100_B000_C_5F00_issue.xlsx
您好 Abhishek、
该问题可能仍然是与晶体相关的问题、但并不是晶体无法振荡的意义。 相反、高温会导致 OSC2引脚上的振荡振幅电压发生变化、使最低电压电平变为低到足以使单端检测比较器检测到触发"接地"引脚并使器件切换到单端模式。 发生这种情况时、晶体放大器被禁用、器件停止从 OSC1引脚向晶体提供电流、并期望在 OSC1引脚上输入单端时钟。 由于这不存在、因此器件没有正常工作的时钟、可能会发生通信问题。
由于寄生电容会发生变化(与陶瓷电容器相比、温度不稳定)、晶体上的总容性负载(CL)会随着温度的升高而降低、从而导致最低电压电平超过单端模式阈值(介于90mV 和150mV 之间)。 您的将使用3.3pF 陶瓷电容器添加到 PCB 布线的寄生电容、并使用 OSC1/2引脚来生成总 CL。 但由于寄生电容没有稳定的温度系数、CL 将随温度而变化、需要在系统中考虑一定的裕度、这种问题通常在使用低电容值(例如3.3pF)时出现。
跨导放大器的强度还存在一定的器件间差异、这也需要在设计中留出一些裕度。 通常有问题的器件具有更强的放大器、这会导致更多电流流向晶体并增加驱动电平(DL)、从而导致更大的振荡电压。
请参阅 TCAN455x 时钟优化和设计指南应用报告 (链接)了解详情。
为了稳定运行、我们需要减小 OSC2电压峰-峰值幅度并防止 OSC2引脚上的电压下降到150mV 以下。
此致、
Jonathan
Jonathan、您好!
感谢详细的解释。
1、我们观察到晶体在故障期间振荡(CAN),您的解释说明是否有检测到 A 单端时钟 它将停止向晶体提供电流,那么为什么晶体仍在振荡?
2.两个振幅 OSC1和 OSC2更像1.2V(见附录报告- ME25026 -初步 Report.pdf ),单端检测是如何工作的(差分电压,相移或仅 OSC2 )? . 您也可以在应用手册 slla549中的图3.1上对此进行标记。
3.从聊天– 要稳定运行,我们需要降低 OSC2电压峰峰值幅度,并防止 OSC2引脚电压降到150mV 以下-如果我们想避免低于150mV ,为什么要降低电压?
4.我们的产品中没有阻尼电阻器如何工作,晶体供应商为晶体测量了完美的电流和功率条件,工作正常。
也是可以有一个电话/讨论相同. 强烈推荐!
谢谢您的问候
Abhishek
PH-+91 9611419002
电子邮件- michael.irsigler@continental-corporation.com
abhishek.m.v@continental-corporation.com