工具与软件:
947的问题是、我们公司在工程变更实验过程中遇到了故障。
1、冷热循环实验中两个单元失败。 根据当前对问题的分析、实验问题往往与 TI947相关;
2、与以前的批处理机相比,试验机对 TI947寄存器值的读数不同;
3.实验机器从 TI947寄存器中读取的值具有可分离性。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
947的问题是、我们公司在工程变更实验过程中遇到了故障。
1、冷热循环实验中两个单元失败。 根据当前对问题的分析、实验问题往往与 TI947相关;
2、与以前的批处理机相比,试验机对 TI947寄存器值的读数不同;
3.实验机器从 TI947寄存器中读取的值具有可分离性。


您好、Sam、
在工程变更实验过程中遇到故障
您能描述一下在系统中出现的故障吗?
此处读取的寄存器来自间接访问、特别是 OLDI 页。
其他寄存器是否会受到读取的影响?
此致!
Miguel
6个实验样本、其中2个出现故障;
现象1:在冷循环和热循环(在-30 ℃ 至80 ℃ 范围内循环)测试期间、样本在屏幕上无背光(出现在80 ℃ 范围内)、温度降低时将恢复正常;
现象2:当采样在-30 ℃ 和80 ℃ 之间循环时、在-30 ℃ 启动期间屏幕上存在无背光的现象;温度的逐渐升高就是消除了故障;
在协助更换一个947后、故障消失、但未再次出现、故障随后出现947。
您好、Sam、
需要澄清的两个问题:
1) 1)背光与我们的947器件之间有何关系?
2) 2)这些器件是否已提交质量/质量退货或 ATE 测试?
请告诉我是否有其他信息对该情况有所帮助、但目前上述信息可能有助于调试这种现象。
此致!
Miguel
您好、Sam、
仅需确认:
2 a、问题机器更换了947电路的周围材料一次并重新进行了实验、但仍在复制试验
1. 947通过 GPIO 或其他配置连接到背光功能?
比较从947寄存器读取的值、发现有问题的机器与我们的批量发货状态机器不同
2.故障 IC 和通过 IC 之间哪些寄存器发生了变化?
如果出现无显示现象、80 ℃3.意味着黑屏显示已打开,或者背光根本未启用?
感谢您做出进一步说明、同时是否已将器件提交到质量分析页面?
此致!
Miguel