This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:寄存器值异常

Guru**** 2465710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1476906/ds90ub947-q1-register-value-is-abnormal

器件型号:DS90UB947-Q1

工具与软件:

947的问题是、我们公司在工程变更实验过程中遇到了故障。
1、冷热循环实验中两个单元失败。 根据当前对问题的分析、实验问题往往与 TI947相关;
2、与以前的批处理机相比,试验机对 TI947寄存器值的读数不同;
3.实验机器从 TI947寄存器中读取的值具有可分离性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    在工程变更实验过程中遇到故障

    您能描述一下在系统中出现的故障吗?

    • 这是屏幕异常吗?
    • 在总共多少个单元中、有多少单元受到影响?
    • 这是否会在每个周期中发生、此测试失败的百分比是多少?
    • 系统测试中的温度范围是多少?

    此处读取的寄存器来自间接访问、特别是 OLDI 页。

    • 从图像上看、这些读取看起来是相同的(图像是否意外上传了两次?)

    其他寄存器是否会受到读取的影响?

    此致!

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6个实验样本、其中2个出现故障;
    现象1:在冷循环和热循环(在-30 ℃ 至80 ℃ 范围内循环)测试期间、样本在屏幕上无背光(出现在80 ℃ 范围内)、温度降低时将恢复正常;
    现象2:当采样在-30 ℃ 和80 ℃ 之间循环时、在-30 ℃ 启动期间屏幕上存在无背光的现象;温度的逐渐升高就是消除了故障;
    在协助更换一个947后、故障消失、但未再次出现、故障随后出现947。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    需要澄清的两个问题:

    1) 1)背光与我们的947器件之间有何关系?

    • 它是否已启用/通过947 GPIO 进行连接?
    • 947和背光之间是否连接了附加电路或其他电路(似乎这更像是 DES 侧配置)?
    • 或许方框图可以帮助我们进一步了解这一点

    2) 2)这些器件是否已提交质量/质量退货或 ATE 测试?

    • 建议这样做、因为在更换设备时、问题出在6个设备中的2个

    请告诉我是否有其他信息对该情况有所帮助、但目前上述信息可能有助于调试这种现象。

    此致!

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、出现问题时,背光可以看出亮度很高,也有触摸效果;只是一个显示问题; 2 A、有问题的机器更换了947电路周围的材料一次并重新试验,但试验仍在重现; B、比较从947的寄存器读出的值,发现有问题的机器与我们的批量装运状态机不同; C、在正常开启机器并创建80 ℃ 环境后、如果出现无显示现象、重新加热时将恢复正常显示;返回80 ℃ 的问题再次出现

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    仅需确认:

    2 a、问题机器更换了947电路的周围材料一次并重新进行了实验、但仍在复制试验

    1. 947通过 GPIO 或其他配置连接到背光功能?

    比较从947寄存器读取的值、发现有问题的机器与我们的批量发货状态机器不同

    2.故障 IC 和通过 IC 之间哪些寄存器发生了变化?

    如果出现无显示现象、80 ℃

    3.意味着黑屏显示已打开,或者背光根本未启用?

    感谢您做出进一步说明、同时是否已将器件提交到质量分析页面?

    此致!

    Miguel