https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1479496/tlk1501-gtx_clk
器件型号:TLK1501工具与软件:
您好!
我提供 GTX_CLK,希望系统在31 MHz 上 只读取数据: RX[0:15]
我注意到、在 GTX_CLK 上的31MHz 上提供所需的电压范围内的正弦波信号就可以了。
我想验证系统是否在正弦波工作是完全运气和我是否确实 需要一个方波信号?
根据 数据表(下面)中的基准时钟输入定义 、看起来只要我们通过 GTX_CLK 提供必要的有效频率输入、它就会在我们的读取操作中发挥作用。
谢谢
"基准时钟输入基准时钟(GTX_CLK)是与发射器接口同步的外部输入时钟。 然后基准时钟被乘以10倍频率来产生内部串行化位时钟。 内部串行化位时钟被锁频至基准时钟、并且被用于在时钟沿上输出串行发送数据的上升和下降边沿、从而提供一个等于基准时钟20倍的串行数据速率。 "