This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1501:GTX_CLK

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK1501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1479496/tlk1501-gtx_clk

器件型号:TLK1501

工具与软件:

您好!  

我提供 GTX_CLK,希望系统在31 MHz 上 只读取数据: RX[0:15]  

我注意到、在 GTX_CLK 上的31MHz 上提供所需的电压范围内的正弦波信号就可以了。  

我想验证系统是否在正弦波工作是完全运气和我是否确实 需要一个方波信号?

根据 数据表(下面)中的基准时钟输入定义 、看起来只要我们通过 GTX_CLK 提供必要的有效频率输入、它就会在我们的读取操作中发挥作用。  

谢谢


"基准时钟输入基准时钟(GTX_CLK)是与发射器接口同步的外部输入时钟。 然后基准时钟被乘以10倍频率来产生内部串行化位时钟。 内部串行化位时钟被锁频至基准时钟、并且被用于在时钟沿上输出串行发送数据的上升和下降边沿、从而提供一个等于基准时钟20倍的串行数据速率。 "

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    GTX_CLK 需要满足以下技术规格。 如果上升时间和下降时间规格满足正弦波信号、则它应该足以用于 TLK1501。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢卢卡斯。  

    我还有一个跟进问题。  

    我们使用的振荡器的额定电压为2mA。 我们将尽可能避免增加电路。  

    计划将振荡器的输出连接到 TLK1501 EVM  J5连接器上的引脚 CLK_OUT -> GTX_CLK、但 U1上有一个 R23 ~49.9 Ω 电阻器、用作下拉电阻器。 如果我们在哪里删除 R23、会导致任何问题吗?  




    再次感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    R23旨在用作端接电阻器、帮助管理信号反射并提高信号完整性。 对于保留 R23为填充状态、您有什么问题?

    我建议首先在组装了 R23的情况下测试您的设置。 如果 GTX_CLK 输入似乎有问题、您可以尝试取消填充 R23。

    此致!

    卢卡斯