请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1044A-Q1 工具与软件:
大家好、我有一个与 TCAN1044AVDRQ1相关的问题。
我已经使用 TCAN1044AVDRQ1向我们的客户推广了我们的产品。
客户向我们询问 TCAN1044AVDRQ1与 CMC 组合的 VELIO 认证状态。
您能提供 velio 认证报告吗?
我们计划将 CAN TRx 和 CMC(100uH)与 Murata、TDK 和 cytimec 一起使用。
我希望您具有该组合 velio 认证。