This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:TCAN1044A-Q1

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1480172/tcan1044a-q1-tcan1044a-q1

器件型号:TCAN1044A-Q1

工具与软件:

大家好、我有一个与 TCAN1044AVDRQ1相关的问题。

我已经使用 TCAN1044AVDRQ1向我们的客户推广了我们的产品。
客户向我们询问 TCAN1044AVDRQ1与 CMC 组合的 VELIO 认证状态。

您能提供 velio 认证报告吗?

我们计划将 CAN TRx 和 CMC(100uH)与 Murata、TDK 和 cytimec 一起使用。
我希望您具有该组合 velio 认证。