This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0397:LMH0397:回波损耗仿真

Guru**** 2767785 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297, LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1468113/lmh0397-lmh0397-return-loss-simulation

器件型号:LMH0397
主题中讨论的其他器件:LMH1297

工具与软件:

您好!

我目前有用于 LMH1297的 IBIS-AMI 模型、但我想缺少"rx (n)_term.s4p"文件、我认为这是回波损耗仿真所必需的。

在 E2E 上搜索后、我发现以下讨论似乎解决了该问题。
我想索取以下 URL 中的讨论中提到的"IBIS-AMI 回波损耗仿真原理图的结果"。
您能也提供吗?

LMH1297:回波损耗仿真-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

此外、我还有一个问题需要确认。
据我了解、适用于 LMH1297的 IBIS-AMI 模型也支持 LMH0397。
这种" IBIS-AMI 回波损耗仿真原理图的结果"是否类似地支持 LMH0397?

提前感谢您的支持。

Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    遗憾的是、4年前回复这一 E2E 的人不再在 TI、因此我不知道 IBIS-AMI 回波损耗仿真原理图中是指什么。 我已经能够从现有 IBIS AMI 文件中看到回波损耗  

    如果您单击检查/查看 s-parameters 按钮、这将允许您查看输入和输出的回波损耗。

    LMH1297下载的数据文件夹中有适用于 IN0输入和 IO 输入的 s4p 文件。

    [报价 userid="54545452" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1468113/lmh0397-lmh0397-return-loss-simulation 我的理解是、适用于 LMH1297的 IBIS-AMI 模型也支持 LMH0397。
    这种" IBIS-AMI 回波损耗仿真原理图的结果"是否同样支持 LMH0397?[/QUOT]

    这是一个常见问题、因为 LMH0397具有与 LMH1297相同的仿真模型。 要对 LMH0397进行仿真、请使用下载的电缆文件夹中的原理图:

    请注意、比特率为2.88Gbps。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。


    感谢您的答复。


    我已经尝试连接组件(如随附图像中所示)、但我对配置(尤其是最终端接)不完全满意。

    您能否验证此设置是否正确?

    期待您的回复、再次感谢您的支持。

    此致、
    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    希望一切都很好。  在这种情况下、我感到困惑、为什么 IO.s4p 文件中的 S 参数不够。 我的理解是否正确、即通过上面附加的模型、您试图查看这两个块的总和结果?

    再次参见此图。 检查/查看 S 参数功能应使此操作更容易。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    希望一切都很好。  在这种情况下、我感到困惑、为什么 IO.s4p 文件中的 S 参数不够。 我的理解是否正确、即通过上面附加的模型、您试图查看这两个块的总和结果?

    再次参见此图。 检查/查看 S 参数功能应使此操作更容易。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    希望一切都很好。  在这种情况下、我感到困惑、为什么 IO.s4p 文件中的 S 参数不够。 我的理解是否正确、即通过上面附加的模型、您试图查看这两个块的总和结果?

    再次参见此图。 检查/查看 S 参数功能应使此操作更容易。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动而关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    对延迟响应深表歉意。

    为了解决您的问题、当我参考 io.s4p 的 check/view s-parameters 时、我注意到有 S12值。
    这表明最终回波损耗值受端接的影响。
    因此、我保持了封装模型(rx_io3.s4p)连接以解决回波损耗的这种变化。

    我对此有两个问题:

    1. 为什么可以从仿真中删除软件包模型(rx_io3.s4p)?
    2. 如果我删除软件包模型(rx_io3.s4p)、则仍然可以为仿真使用75Ω 终端吗?

    当我尝试在 io.s4p 上使用短端接或开路端接(如所示)时、回波损耗不符合 SDI 标准、以供您参考。

    期待您的澄清、再次感谢您的支持。

    此致、
    Diego  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    查看 S 参数的操作是正确的。 请继续使用75欧姆终端查看 IO.s4p 上的检查回波损耗

    我误解了,我认为你没有使用 FR4文件,虽然根据上面的图像,它似乎你得到了一个句柄。

    如果您有问题或我可以澄清的要点、请告诉我。

    祝您度过美好的一天!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您在整个讨论过程中所作的澄清和支持。

    我将按照您的建议、通过 io.s4p 文件继续使用75Ω 终止功能。  

    祝您度过美好的一天!

    此致、
    Diego