This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD3S014-Q1:SPICE 模型似乎错误

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD3S014, TPD3S014-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1479826/tpd3s014-q1-spice-model-seems-wrong

器件型号:TPD3S014-Q1
主题中讨论的其他器件:TPD3S014

工具与软件:

我将使用 TPD3S014_TRANS 器件创建 Spice 模型。 当我为其开/关施加脉冲时、TPD3S014-Q1的数据表中似乎没有反向电流阻断功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的反馈。 我会将此答案传递给设计人员。

    您是否从产品页面获得了 SPICE 模型? 您能否提供一张图片、展示您的仿真电路和器件关闭时的反向电流?

    此致、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ke:

    我直接从"PSpice for TI"库中提取了 Spice 模型。 我有一个基本的 SCH、我可以在输入打开/关闭且输出电容器通过器件放电的情况下显示。

    中使用二极管 D2:

    当 D2不在时:

    不是关断后返回到器件的电流的正电流尖峰(蓝色)。

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的及时反馈。 我将把  所有信息转发给设计人员。

    BR、
    Ke Wang