请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HVDA551-Q1 工具与软件:
尊敬的 Expert:
客户发现 HVDA551-Q1 CANH 和 CANL 波形抖动、低电平电压约为0.7V、高于0.5V。 每个电路板都存在此问题、这可能与原理图和布局有关。
原理图如下所示。 我需要检查哪些参数? 在布局方面、此 HVDA551附近还有其它 CAN 网络。 另一个是否会影响波形质量?

波形如下所示:橙色线表示差分信号。 粉色是 CANH、黄色是 CANL。