This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HVDA551-Q1:CANH CANL 波形抖动

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: HVDA551-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1482363/hvda551-q1-canh-canl-waveform-jitter

器件型号:HVDA551-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

客户发现 HVDA551-Q1 CANH 和 CANL 波形抖动、低电平电压约为0.7V、高于0.5V。 每个电路板都存在此问题、这可能与原理图和布局有关。

原理图如下所示。 我需要检查哪些参数? 在布局方面、此 HVDA551附近还有其它 CAN 网络。 另一个是否会影响波形质量?

波形如下所示:橙色线表示差分信号。 粉色是 CANH、黄色是 CANL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beida、您好!

    如何在 CAN 总线上实现端接? 测试运行时、总线上还有多少个其他 CAN 器件? 此处的图表将会很有帮助。

    最远的两个终端节点应具有120欧姆的端接电阻。 这将最大限度地减少反射并提高信号质量:

      

    另一个注意事项是、从该原理图可以看出、CANH/L 线上似乎有很大的电容。 ESD 二极管也会增加电容。 我不认为这是您看到的噪声的原因、但电容可能在建议的预算范围之外。  

    此外、我强烈建议切换到 TCAN1044AV-Q1。 它改进了总线故障保护、更宽的电源电压范围、更快的数据速率、并且以更低的价格提供了整体改进的产品。 由于其改进的驱动容差、它也有可能具有更少的噪声/抖动。  

    此致!

    Ethan