This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539:3/300响应不同的寄存器内容

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1481892/tca9539-3-300-response-different-register-content

器件型号:TCA9539

工具与软件:

嗨、团队:

客户反馈有3个/300个 TCA9539有不同的响应:  

DUT 命令、从 I2C 7行地址0*74器件读取寄存器0*00-0*07、并以十六进制格式读取响应。  

预期内容为 00:00 ff 00 ff 00。  

3个响应: 00:08关闭00关闭00关闭00

成功:  

失败:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    区别在于为 P07读取的值。

    您在引脚 P07处测量的电压是多少? 如果该电压较低、则这些器件可能会损坏。 您是否有连接器、开关或任何人可能接触到的东西? 是否有 ESD 保护元件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    IO 侧的原理图是什么样子的? 某些 Pxx 引脚是否悬空?  

    此致、

    Tyler