请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90LV011AQ-Q1 主题中讨论的其他器件: DS90LT012AQ-Q1
工具与软件:
尊敬的支持团队:
我们正在将 DS90LV011AQ-Q1 (发送器)和 DS90LT012AQ-Q1 (接收器)集成到新项目中。 这些组件将位于具有独立电源的单独印刷电路板(PCB)上。 我们已经确定了两种关键的操作场景、需要您的专业知识来确保操作可靠性。
场景1:发送器板供电、接收器板未供电
- DS90LV011AQ-Q1 (发送器)采用3.3V 电压(VDD = 3.3V)供电。
- DS90LT012AQ-Q1 (接收器)未通电(VDD = 0V)。
- 我们的主要问题是、如果 DS90LV011AQ-Q1 (发送器)的输出(OUT+和 OUT-)尝试驱动未通电的 DS90LT012AQ-Q1 (接收器)、其是否会受到损坏。
- 此外、我们还担心 DS90LT012AQ-Q1 (接收器)在未上电时接收到其输入端(IN+和 IN-)上的电压是否会损坏。
场景2:发送器板未通电、接收器板已通电
- DS90LV011AQ-Q1 (发送器)未通电(VDD = 0V)。
- DS90LT012AQ-Q1 (接收器)采用3.3V 电源供电(VDD = 3.3V)。
- 我们需要了解来自通电的 DS90LT012AQ-Q1 (接收器)的输出上的反向电流是否会损坏 DS90LV011AQ-Q1 (发送器)。
请您就这些事项及时提供详细的技术指导。
感谢您的帮助。
此致、
Attila