This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV011AQ-Q1:具有独立电源的 LVDS 发送器和接收器

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90LV011AQ-Q1, DS90LT012AQ-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1482894/ds90lv011aq-q1-lvds-transmitter-and-receiver-with-independent-power-supplies

器件型号:DS90LV011AQ-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90LT012AQ-Q1

工具与软件:

尊敬的支持团队:

我们正在将 DS90LV011AQ-Q1 (发送器)和 DS90LT012AQ-Q1 (接收器)集成到新项目中。 这些组件将位于具有独立电源的单独印刷电路板(PCB)上。 我们已经确定了两种关键的操作场景、需要您的专业知识来确保操作可靠性。

场景1:发送器板供电、接收器板未供电

  • DS90LV011AQ-Q1 (发送器)采用3.3V 电压(VDD = 3.3V)供电。
  • DS90LT012AQ-Q1 (接收器)未通电(VDD = 0V)。
  • 我们的主要问题是、如果 DS90LV011AQ-Q1 (发送器)的输出(OUT+和 OUT-)尝试驱动未通电的 DS90LT012AQ-Q1 (接收器)、其是否会受到损坏。
  • 此外、我们还担心 DS90LT012AQ-Q1 (接收器)在未上电时接收到其输入端(IN+和 IN-)上的电压是否会损坏。

场景2:发送器板未通电、接收器板已通电

  • DS90LV011AQ-Q1 (发送器)未通电(VDD = 0V)。
  • DS90LT012AQ-Q1 (接收器)采用3.3V 电源供电(VDD = 3.3V)。
  • 我们需要了解来自通电的 DS90LT012AQ-Q1 (接收器)的输出上的反向电流是否会损坏 DS90LV011AQ-Q1 (发送器)。

请您就这些事项及时提供详细的技术指导。

感谢您的帮助。

此致、

Attila

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值允许在相应的输出和输入引脚上施加电压。 数据表显示"断电保护(三态输出)"和" LVDS 输入上的断电高阻抗"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Attila:

    克莱门斯是正确的。 驱动器具有"断电保护(三态输出)"特性、指示其输出在未上电时处于高阻抗状态。 针对接收器的"断电高阻抗"特性表明 LVDS 输入在未加电时将为高阻抗。 这两种功能都可以保护设备免受您所述场景的影响。

    此致、

    插孔