This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:配对 DS90UB925和放大器;DS90UB928 Flatlink 3 Ser/Des 芯片

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1483086/ds90ub925q-q1-pairing-ds90ub925-ds90ub928-flatlink-3-ser-deser-chips

器件型号:DS90UB925Q-Q1

工具与软件:

能否将 Flatlink 3串行器/解串器芯片 DS90925与 DS90928配对?

那么、将24位 RGB 纳入到'925转换为 Flatlink 3串行端口、然后在显示端使用'928转换为 LVDS 输出?

所有数据表都仅显示"927"(LVDS 输入)转至"928"(LVDS 输出)

我有24位 RGB 控制器和 LVDS 平板显示器需要配对。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    DS90Ux925接收 RGB 视频数据、DS90Ux928输出 OLDI 视频数据。 这将是适合您的应用的正确配对。  

    DS90Ux925 SER 应用:

    DS90Ux928 DES 应用:

    BR、

    Esther