请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB925Q-Q1 工具与软件:
能否将 Flatlink 3串行器/解串器芯片 DS90925与 DS90928配对?
那么、将24位 RGB 纳入到'925转换为 Flatlink 3串行端口、然后在显示端使用'928转换为 LVDS 输出?
所有数据表都仅显示"927"(LVDS 输入)转至"928"(LVDS 输出)
我有24位 RGB 控制器和 LVDS 平板显示器需要配对。