工具与软件:
您好!
TI962/TI960用于我们的项目。 但它们上只有8个 GPIO。
4个 GPIO 用于映射到四个摄像头的 Error 引脚;
4个 GPIO 用于监控四个摄像头的锁定状态。
还有一个备用稳压器用于外部帧同步输入。
数据表已经过检查、但我们似乎无法合并这些使用的8个 GPIO 中的任何一个。

理想的群体策略:
每个摄像头锁定状态的4个 GPIO 可以合并到1个 GPIO 中。 然后 I2C 可以读取详细锁定状态。
或者、可以将摄像机的映射误差 GPIO 与用于锁定状态的 GPIO 分组。
您对此有何解决方案?