This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LVCP22-SP:LVDS 共模电压范围为50mV

Guru**** 2665185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1484375/sn55lvcp22-sp-lvds-common-mode-voltage-range-is-given-as-50mv

器件型号:SN55LVCP22-SP

工具与软件:

您好!

我将使用 LVDS 交叉点开关器件 SN55LVCP22W/EM、其规格为峰峰共模电压典型值为50mV。

我假设这是共模电压的电压峰峰值变化。 对吗?

实际共模电压范围称为"稳态失调电压"、为1V 至1.45V。  

请确认。

此致、

Guru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它实际上是共模电压的变化量;见图4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guru:

    你和克莱门斯都是正确的。

    此致、

    插孔