This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:如果 VSUP 在42V 下长时间会损坏 IC?

Guru**** 2998920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1484759/tcan4550-q1-if-the-vsup-long-time-at-42v-will-the-ic-damaged

器件型号:TCAN4550-Q1

工具与软件:

你(们)好  

如果 VSUP 长时间处于42V、IC 是否会损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PYTsai:

    我不知道"长期"是什么意思、因为这是一个模糊的相对术语。  但它肯定会引起一些可靠性问题。

    应避免长时间暴露于高于建议工作条件的电压下。

    此致、

    Jonathan