This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:DW 封装的布局指南

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1484078/iso1050-layout-guideline-for-dw-package

器件型号:ISO1050

工具与软件:

大家好、团队成员:

如下所示、ISO1050上的 MCU 和 CAN 总线侧都有多个 GND 引脚、您是否有关于 ISO1050 DW 封装的全面布局指南?  

例如、我的客户是否需要对引脚2和引脚7/8进行开尔文连接? 同样的问题也适用于第2面。

BR、

Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、  

    1侧引脚应不连接到2侧输入、以获得理想的隔离性能。 同侧接地引脚(如2、7、8)可以直接连接到同一接地平面。 保护性接地连接仅供参考、不需要两侧之间的物理连接。  

     ISO1042DWEVM 评估板 的引脚排列略有不同、但它是 DW 封装的理想布局。   

    此致!
    Andrew