This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1432:布局建议

Guru**** 2922310 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1480415/isow1432-layout-suggestion

器件型号:ISOW1432

工具与软件:

您好!

我在我的产品中使用了多个收发器、由于空间限制、我已将收发器背靠背地布置在 PCB 的两侧。

由于该收发器包含直流到直流功率级、可在整个 PCB 电介质中辐射高频噪声。

我的问题是、我们是否能够以这种方式在层叠级别的任何实施中放置收发器。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subash:

    感谢您联系我们。

    这确实是您此处所用的一种有趣的方法、但我们不建议在此附近使用两个 ISOW 器件、因为一个 ISOW 器件会干扰另一个 ISOW 器件的操作。

    关于电池盖的细节、我在这里还没有任何经过实践检验的解决方案可供分享、因为这种解决方案从未以这种方式进行过测试、但使用标准 FR4 PCB 材料的两个 ISOW1432之间肯定存在 EMI 风险。

    我可能想到的一项建议是在 PCB 上的两个器件之间添加一个屏蔽层

    此致
    Varun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的答复。

    是否建议放置接地 屏蔽 ?  

    此外、当收发器位于 PCB 的同一侧时、它们之间的安全间隙是多少。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subash:

    请在下面找到我的意见。

    是否建议在收发器下方放置一个接地平面?  [报价]

    从隔离的角度来看、术语收发器在这里有点模糊不清。 如果您使用该器件提供隔离电源、并且还对两个 GND 有 HV 要求、而您以前没有提到、但绝对没有、您不能将两个接地端置于 ISOW1432器件下方。 很抱歉这里的混乱。

    此外、当收发器位于 PCB 的同一侧时、收发器之间还有什么安全间隙。

    对于安全间隙、没有具体的布局指南、因此我在这里不能提供确切的数字、 但5mm 足以消除风险。 ISOW1432能够抗高达15V/m 的辐射噪声、因此彼此相邻的器件不应对功能构成威胁。

    希望这可以解决您的问题。

    此致
    Varun
    [/quote]