This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:变压器的最低工作频率

Guru**** 2917840 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1478876/sn6501-minimum-operating-frequency-for-transformer

器件型号:SN6501

工具与软件:

您好、TI:

我们是否可以对变压器使用400kHz 的最小额定频率?

如果 变压器的额定电压为12V、是否可以将其用于5V 电压。 是否会有任何降额?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面给出了最小 SN6501频率。 μs 所需的  μs V-μ s 乘积、并与所考虑的变压器的 V-μ s 额定值进行比较。  变压器的 μs μ s 额定值必须大于计算得出的 μs μ s 乘积。

    Steve