Other Parts Discussed in Thread: ISOW1432
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISOW1432 工具与软件:
尊敬的团队:
我们在设计中使用 ISOW1432隔离式 RS -422收发器。 当器件在空闲状态下通电(没有通信)时、我们会观察到明显的散热。 对于修改我们的设计以减少这种发热问题、您有什么建议吗?
请查找随附的原理图捕获、其中 R482标记为 DNM (不安装)。
注意: 该板已经过组装、因此无法进行任何设计更改。 您是否会建议任何其他 DNM 元件或特定电阻器值来帮助缓解发热问题?