This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741DBQEVM:数字隔离器(ISO7741和 ISO7421)布局

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1479329/iso7741dbqevm-digital-isolator-iso7741-and-iso7421-layout

器件型号:ISO7741DBQEVM

工具与软件:

您好!

我在我们的一个设计中使用了 ISO7741DBQR 和 ISO7421MDREP。 这是一个非常密集的20层电路卡。 数据表指示我们需要使 IC 下方的所有铜层都没有铜。 这将会占用大量的覆铜区、如果我们这样做、恐怕就无法在设计中使用隔离器。

我们隔离信号的唯一原因是防止两个电路卡之间存在载流基准、而且对于隔离电压实际上没有要求(两侧的接地端通过共模扼流圈连接、因此除了两侧之间的一些噪声外、没有电势差)。  有通信信号、工作速率为500Kbps。  

问题是、我可以在数字隔离器下方使用机箱接地层(或您建议的任何其他平面、甚至是浮动平面)、并将下方的其余层用于其他电源/布线(我们可以避免在此区域中过孔)。 感谢您提供的任何帮助。

谢谢!

Tharaka。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    芯片下方的布线/平面会减小爬电距离、但您无需担心。 0.5Mbps 也很慢、因此如果边沿较慢、就不会出现较大的 EMI 问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tharaka:

    感谢您发送编修!

    正如 Clemens 和您提到的、由于隔离栅不值得关注、并且数据速率很小、因此可以在隔离器下方布线(如果需要)。 需要考虑的一点是不要布置高压布线、因为高压布线可能会因噪声而影响隔离器。

    此致、
    Aaditya Vittal