This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:隔离式电源设计回顾

Guru**** 2920030 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505B, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1474270/sn6505b-isolated-power-design-review

器件型号:SN6505B
Thread 中讨论的其他器件: SN6501

工具与软件:

您好!

我的客户正在使用 SN6505B 和 TPS76350DBV 设计隔离式电源块。

请查看下面的电路、查看是否有任何问题。

e2e.ti.com/.../5_5F00_TI_5F00_ISO_5F00_DCDC.pdf

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定为什么 CLK 会选择性地上拉至3.3V? 如果不使用应用于 CLK 的外部时钟、 您应将 CLK 连接至 GND、默认频率将为420kHz。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    感谢您的支持。

    客户根据上述电路设计中的使用条件使用了 SN6505B 数据表中推荐的变压器产品。

    但是、他们发现使用条件和产品规格不匹配。

    可以按原样使用他们设计的变压器吗?  还请进一步说明原因。

    BR、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在下面的 TI 指定情况中、它显示了3.3V→3.3V 或5V→5V、并考虑了 LDO、以便最终输出电压由 LDO...5V 稳压。 TI 规范考虑了整个 SN6501设计(包括 LDO)

    在下面的 Coilcraft 指定的情况下、它显示 PRI/Sec 电压为"5V 到6V"、同时只考虑变压器初级电压和次级电压。 这是合理的、因为 Coilcraft 仅推广独立的变压器元件、虽然该元件旨在用于 SN6501电路中、但也可用于任何推挽式电路、包括不使用或不使用输出 LDO 的应用。 在任何一种情况下(TI 规格或 Coilcraft 规格)、变压器输出电压必须提供足够的余量、这样 LDO 才不会压降。 如果您施加5V 输入、则应测量变压器次级电压~6V、LDO 输出电压为5V

    Steve