Other Parts Discussed in Thread: ISOW1044
工具与软件:
此设计中有2个 ISOW1044 CAN 收发器。 第一个按预期工作、第二个功能关于 CAN 接收(尚未测试传输)、但表现出215mA 电流消耗、且明显发热。 每个收发器使用相同的设计、布局几乎没有差异。 我还更换了 ISOW1044、以确保它不会出现故障、而第二个器件即使在更换后也能展现相同的高电流。
附加原理图图像、其中 U22为 ACT45B、U26为 CPDT12。 在没有这些功能的情况下、问题也存在。 此外、我移除了所有铁氧体并替换为直接连接、以排除任何接地问题的可能性。 我在 B19上测量了215mA、它存在5.13.3V 至3.3V 的电压。 
以下是布局图(B19部分显示在右上角): 
在这种情况下、无论是否将任何物体连接到 CAN 总线、都存在高电流。 CAN H/L 之间不存在端接电阻器