This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1044:在设计中的第二个器件实例上观察到过大电流

Guru**** 2925780 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1478062/isow1044-excess-current-observed-on-second-instance-of-part-in-design

器件型号:ISOW1044

工具与软件:

此设计中有2个 ISOW1044 CAN 收发器。  第一个按预期工作、第二个功能关于 CAN 接收(尚未测试传输)、但表现出215mA 电流消耗、且明显发热。 每个收发器使用相同的设计、布局几乎没有差异。  我还更换了 ISOW1044、以确保它不会出现故障、而第二个器件即使在更换后也能展现相同的高电流。

附加原理图图像、其中 U22为 ACT45B、U26为 CPDT12。  在没有这些功能的情况下、问题也存在。  此外、我移除了所有铁氧体并替换为直接连接、以排除任何接地问题的可能性。  我在 B19上测量了215mA、它存在5.13.3V 至3.3V 的电压。

以下是布局图(B19部分显示在右上角):

在这种情况下、无论是否将任何物体连接到 CAN 总线、都存在高电流。  CAN H/L 之间不存在端接电阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对上述 Type-O 进行了校正、B19的电压介于5.1V - 5.3V 之间(不是3.3)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于这个问题的最新情况。  根本原因似乎是邻近的另一个收发器。  似乎是由该器件产生的 EMI 干扰了这一个。  在间距或方向方面是否有任何指导原则?如果在器件上设置屏蔽层、是否可以解决问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您开展并进行进一步的根本原因实验。

    根本原因似乎是另一个近距离收发器

    只是为了确保我理解以上陈述、您是说这里的一个 ISOW1044会影响第二个 ISOW1044吗? 还是由于这里的其他器件所致。

    如果是由于2个 ISOW1044的混合、请分享详细的 PCB 布局、其中显示了两个 ISOW1044、供我们审阅。

    此致
    Varun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Varun、您好。一旦我断开另一个 ISOW1044的 B19等效器件(根据上面第二个 ISOW1044的原理图)、问题就会解决。

    附加映像。  这是一个4层 PCB、您可以看到器件下方的布线很少。  有接地层和电源平面层(可见)。  展示高电流的器件是两者中的较低者。

    谢谢!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的参与。 请告诉我以下陈述是否正确:

    "下部 ISOW1044是在两者同时工作时显示来自 VISOOUT 引脚的电流215mA 的状态。 断开上部 ISOW1044的 B19等效器件后、下部 ISOW1044将恢复正常运行"

    如果上述情况正确、则需要检查一个要点、即下部 ISOW1044的 VISOOUT 电压(当它消耗电流215mA 时)。 此外、当高电流 ISOW1044绘制215mA 时、它的 TXD 状态是什么。  

    此致
    Varun