This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7421:ISO7421故障

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1477748/iso7421-iso7421-failure

器件型号:ISO7421

工具与软件:

您好!

目前、我们使用 ISO7421作为 UART 通信的数字隔离器。

在 IC 的两侧电源引脚上、我们提供了开关稳压器、并且 IN/OUT 引脚连接到控制器。

但目前该 IC 在站点上出现故障、即 INA 显示 UART 数据、而 OUTA 不显示数据。

 由于此 PCB 已投入生产、请建议现在可以采用任何保护措施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否两个通道都出现故障? 是所有芯片、还是仅其中的一部分芯片都出现了这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Komal:

    感谢您的咨询。

    我知道 ISO7421器件存在 OUTA 信号不跟随 INA 输入信号的问题。 您能否提供以下信息?

    1. 当您说"OUTA 不显示数据"时、您的意思是什么? 信号是一直处于高电平还是低电平状态? 或者是否存在任何干扰? 请提供所示故障的波形并正确标记波形。
    2. 您是否尝试过更换设备? 测试了多少个器件、失败了多少个? 您是否执行了 ABA 交换(将有问题的器件替换为同一 PCB 上的新器件、以检查问题是否仍然发生)

    您发送的图表中有一项建议:我看到您尚未在数据表中包含推荐的适当去耦电容器。 请 在两侧的 VCC 和 GND 引脚之间 (与实际 PCB 上 VCC 引脚的距离不超过2mm)使用0.1uF 电容器。 建议这样做、以便确保器件获得稳定的电源电压、并且也可能影响性能。

    此致、
    Aaditya V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有时只有 INA OUTA 通道出现故障(50%)、但有时两个通道都出现故障(50%)。

    这种情况发生在10%的 IC 上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、这是由过压引起的。

    请展示隔离器和连接器之间的线路上的所有 ESD/瞬态电压保护元件的完整原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.请参阅随附的视频。

    2.如果我们用新的 IC 替换有故障的 IC、那么 PCB 工作正常。

      e2e.ti.com/.../WhatsApp-Video-2025_2D00_02_2D00_24-at-12.32.04-PM.mp4

    3.哪些因素会影响去耦电容的1nf 和0.1uF 电容选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、此 ISO7421用于同一装置内两个控制器之间的 UART 隔离、控制器是不同的 PCB、并且 PCB 通过 berg 条相互连接(注意松动的连接问题)。 此 IC 的 I/O 引脚不与任何外部器件连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Komal:

    感谢您提供更多信息。

    根据您提供的新信息、我想询问以下几点:

    [报价 userid="643368" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1477748/iso7421-iso7421-failure/5674934 #5674934"]

    2.如果我们用新的 IC 替换有故障的 IC、那么 PCB 工作正常。

    [报价]

    测试了多少个器件? 失败次数有多少?

    [报价 userid="643368" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1477748/iso7421-iso7421-failure/5674934 #5674934"]影响去耦电容1nf 和0.1uF 电容选择的因素有哪些。

     建议使用0.1uF 去耦电容器、以便通过稳定/滤波电源为隔离器供电。 尽管这可能不是您遇到此问题的直接原因、但它可能会对波形产生影响。

    有时只有 INA OUTA 通道出现故障(50%)、但有时两个通道都出现故障(50%)。

    您能详细说明一下吗? 您是说 OUTA 不匹配 INA、有时所有输出并不与所有输入匹配吗? 您能否提供带标签的波形?

    根据您的说法、将隔离器 IC 替换为新的 IC 可解决该问题、因此这意味着问题仍然是由 IC 造成的。 由于 ESD 或原始隔离器 IC 承受的不同事件、可能会造成一些损坏。 以上问题将帮助我们确认这一点、在这种情况下、 适合您所在地区的 TI FAE 和 FQE 可帮助您发起质量回报。

    此致、
    Aaditya Vittal