This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B-Q1:过热和过流行为

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1467545/sn6505b-q1-over-temp-and-over-current-behaviour

器件型号:SN6505B-Q1

工具与软件:

尊敬的团队成员、客户有一些关于 SN6505中的过热和过流模块的问题。

块:温度

该模块如何工作? 是否仅关闭 MOSFET 驱动器?

哪个温度值下的精度如何? 该电路是否为芯片提供保护?

块:I-LIM

过流期间会发生什么? 时间是否相关?

过流事件消失时会发生什么情况?

非常感谢您的澄清和 BR

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    热关断为非~、栅极驱动关断(禁用开关) m 具有~μ V 17°C 迟滞、当芯片温度降至 μ V 150°C 以下时、开关将恢复。

    ILIM 会限制流经内部开关的电流。 如果负载是软过载、使得 ILIM 超过1.42A (min)、则将不支持负载。 栅极驱动器会端接、变压器次级电压会崩溃。 当负载降低而初级电流小于~1.7V (假设内核温度低于热保护限值)时、将恢复开关。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好!

    过热事件是否对元件的寿命有影响、或者热关断是否对元件起到保护作用?

    BR

    Simon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于过热旨在使运行保持在数据表中指定的参数范围内、因此应不产生影响。

    Steve