This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640:第

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: INA237, ISO1640, INA232, TCA9517A, TCA9803, P82B715, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1474109/iso1640-iso1640-stability-issue-due-to-vol

器件型号:ISO1640
主题中讨论的其他器件:INA237INA232TCA9517ATCA9803P82B715TCA9517

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们尤其在较高的工作温度下、会遇到 ISO1640和 I2C 主 CPU 之间的 I2C 稳定性问题。  这是由 ISO1640的输出低电压和 CPU 的输入低电压造成的。  我们无法切换到 ISO1640的2侧、因为 INA237、INA232和另一个从器件目前隔离器另一侧的 Vol 高达0.8V。  将 TCA980x A 侧连接到 CPU、B 侧连接到 ISO1640是否正常工作? 或者、如果您有任何建议、请告诉我。  这非常紧迫、请尽快回答。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khoa:

    感谢您联系我们。 请在下面查找我的意见:

    Unknown 说:
    当前另一侧的 VoL 高达0.8V 的其它从属设备

    您是否认为在1640的第1面和 CPU 之间有另一个从器件? 如果是、则请确保在 ISO1640 VIL1和从器件 VOL 之间包含整个温度范围内的最小最大数时没有重叠。


    [报价用户 id="642273" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1474109/iso1640-iso1640-stability-issue-due-to-vol ]]将 TCA980x A 侧放置到 CPU、B 侧放置到 ISO1640是否可以工作?[/QUOT]

    使用 TCA980x 进行电压转换时、只要 TCA980x 的 VILB 高于1640的 VOL1且 TCA980x 的 Vola 低于 CPU 的 VIL、它就应该可以正常工作。

    此致
    Varun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA980x 的 B 侧不得连接至具有失调电压的输出(或 I²C Ω 开关)、并且 ISO1640的1侧确实具有失调电压。

    要改善   ISO1640 1侧的 VOL、必须将 TCA980'x A 侧与其相连、并将 B 侧连接到 MCU (并去除 MCU 侧的上拉电阻)。 或者、将 ISO1640的1/2侧切换、并将 TC980x 放在另一侧、使 B 端口朝向 INA2xx 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的快速响应。   

    ISO1640的2侧上没有0.8V VOL 从器件(2侧 VIL = 0.99V)、因此这不是问题。  但由于这个高 VOL 从器件、我无法翻转 ISO1640侧来使其与 CPU 兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯。  不幸的是、我提到的 CPU 是一个安装了上拉电阻器的模块、我们无法从该模块中移除上拉电阻器。

    翻转 ISO1640并在另一侧添加 TCA980x 是一个好主意。  我将尝试它。  感谢你的帮助。

    Khoa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khoa:

    我懂了。 谢谢您让我知道详细信息。

    正如 Clemens 建议、您可以尝试切换 TCA980x 和 ISO1640上的位置(并将其翻转)。  

    此致
    Varun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了 Clemens 今天的建议,结果更好,但我们仍然有错误。 有时我们有"I2C 仲裁丢失"、当这种情况发生时、他们的系统变得坚不可摧。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khoa:

    感谢您考虑 Clemens 的输入、测试和确认结果。 不确定为什么这样无法完全解决问题、以及可能是原理图或 PCB 布局有另一个问题。

    您能否尝试使用 TCA9517A 而不是 TCA980x、并检查它是否兼容?
    TCA9517A 允许使用上拉电阻器、因此、可以将其连接到 MCU、而无需任何问题。
    请确保 TCA9517A 的侧 B 未连接到 ISO1640的 SIDE1。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koteshwar:

    TCA9517A 是我在考虑 TCA9803之前尝试过的第一个缓冲器、但两者都不起作用。  我未能提及的一点是、ISO1640和 INA237 (4x) 位于单独的电路板上、通过一根1英尺长的电缆与我们 CPU 所在的主板连接。 这是否就是 TCA9803无法正常工作的原因?

    我今天查看了 TI 网站、看到了 I2C 电缆延长器、器件型号为 P82B715。  你们能告诉我、SX/Sy 侧是否可以与 ISO1640的1侧配合使用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、电缆可能会影响 μ I²C 通信。 如果由于噪声而需要隔离、则 μ I²C 信号可能会损坏到这种情况。

    请用一个示波器检查 I²C 信号在链中哪个位置正常、以及它们在哪里不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khoa:

    感谢您提供进一步的更新。 很抱歉您的问题仍未解决。

    就像 Clemens 提到的、是的、电缆可能会影响逻辑电平和在引脚上观察到的实际信号。 为了验证这一点、您可以测试电路板2、避免使用1英尺长的电缆、并用非常小的电缆将它们连接在一起。

    我不确定电缆延长器是否会有所帮助、我也看不到数据表中列出的逻辑阈值。 请帮助使用较短的电线并同时使用 TCA9803A 和 TCA917A 来测试您的电路板、并让我们知道结果、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koteshwar:

    TCA9517是我们在使用 TCA9803之前测试的第一个缓冲器、并且都有错误。 由于物理限制、电缆最多可缩短1英寸。 如果我们找不到足够快的解决方法、则可能需要降低 I2C 并使用差分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khoa:

    要了解长电缆是否是此问题的实际根本原因、您是否可以尝试探测1英尺长电缆之后的信号、并检查信号电平是否仍然处于预期电平、或者是否存在由于系统中的某些其他来源而产生的任何噪声干扰。

    如果您发现不寻常的事情、请告知我们。

    此致
    Varun