This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB211:不带外部1.8V 电源的 USB 隔离器设计

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1476608/isousb211-usb-isolator-design-without-external-1-8v-power-supply

器件型号:ISOUSB211

工具与软件:

您好!

我正在设计一个包含 USB 隔离器的新设计。 在查看典型应用时、我注意到可以在不使用外部1.8V 电源的情况下使用 USB 隔离器。

此配置是否有可用的参考设计? 此外、是否有人以这种方式实施? 如果是、我希望了解任何见解或建议。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    感谢您的咨询。  

    是的、是这样。 目前、我们没有任何单独的参考设计、因为数据表中明确提及了所有细节。

    ISOUSB211可以配置不同的电源选项、数据表的第8.3.1节对此进行了详细介绍。

    此外、数据表中的10.3.3节和图10-6说明了在没有外部1.8V LDO 的情况下运行的示例配置。

    希望这可以解决您的问题。

    此致
    Varun