This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7762DWEVM:安装

Guru**** 2921040 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7762DWEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1467948/iso7762dwevm-mounting

器件型号:ISO7762DWEVM

工具与软件:

您好!

我需要将 ISO7762DWEVM 板连接到底座。 我正在考虑为扣件添加穿孔。 三个圆形基准标记是否可用于加工通孔? 您是否有任何其他位置建议或要记住的区域?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、使用什么粘合剂将半球脚安装在 ISO7762DWEVM 背面?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:  

    这是一个非常有趣的请求(我认为我以前没有回答过这些问题)。

    此处的主要考虑因素是 PCB 上的接地平面。 1侧具有 GND1接地平面、而2侧具有 GND2接地平面(有关原理图、请参阅 EVM 用户指南)。  孔的尺寸、紧固件材料以及紧固件的尺寸也是一个考虑因素。  

    如果您计划将 EVM 紧固到外壳或金属板上、则在钻孔基准标记和露出接地平面可能会将两个接地端(GND1和 GND2)短接在一起、从而有效地绕过隔离栅。 您能否确认 孔的尺寸、扣件材料以及您紧固到什么位置?

    此致、
    Aaditya V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aaditya、谢谢。 我们决定 尝试其他安装解决方案。 ISO7762DWEVM 背面的半球形支脚使用什么粘合剂?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    感谢您确认您已决定使用不同的安装解决方案。
    关于粘结剂的问题,用于粘结剂,粘结剂附带粘合剂。 将夹住的纸张剥离以露出粘合剂、然后粘附到 PCB 上。 Bumpon 的器件型号为 SJ-5303 (清晰)。 下面附上一张图片供您参考。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao