This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:芯片应用问题

Guru**** 2924600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1475982/iso1050-chip-application-problem

器件型号:ISO1050

工具与软件:

该道路可能是上面原理图中的方案、R13已移除、请帮助检查原理图是否正确?

我有另外1个 CAN、如果两个 CAN 并联、匹配一个120欧姆电阻器、则波形过载。 没有电阻是直接异常的错误波形、问题出在哪呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tonyx:  

    感谢您联系我们。 如果未安装120欧姆端接电阻、CAN 波形将具有慢速衰减(如上所示)。 请确保 R13安装在 PCB 上、另外1个 CAN 节点的端接电阻也为120欧姆。  

    否则、原理图看起来没有问题。  

    好的
    Andrew