This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:使用 ISO1540DR 进行设计

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1474964/iso1540-designing-with-iso1540dr

器件型号:ISO1540
Thread 中讨论的其他器件:TCA9517A

工具与软件:

团队成员、您好!
我们在其中一个应用中使用隔离器 ISO1540DR。

I2C 的主器件是 MSP432E401YTPDTR、而从器件是 INA238AIDGST。

根据 ISO1540DR 的数据表、


这是否意味着1侧的 VoL 不会达到0V。

根据从器件的数据表、最大 ViL 仅为0.4V。

这是否会造成任何逻辑上的可比性问题?

并附上了该项的原理图。


另外、在我们的案例中、VCC1为+5V、VCC2为+3.3V。

这会产生任何问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sv:

    此 E2E 帖子存在问题、不允许进行响应。 因此、我删除了现在允许我作出答复的答复。

    这是否意味着第1侧的 VoL 不会达到0V?

    是的、是这样。 SIDE1处的 VOL 可高达0.8V。
    下面的常见问题解答更详细地解释了背后的原因: https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/757564/faq-why-is-the-logic-low-level-output-voltage-vol1-up-to-0-8v-on-side1-of-the-iso1540-iso1541-and-iso1640-iso1641-bidirectional-i2c-isolators

    [报价用户 id="593979" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1474964/iso1540-designing-with-iso1540dr "]

    这是否会造成任何逻辑上的可比性问题?

    [报价]

    是的、这会导致逻辑兼容性问题。
    您可以尝试将 SIDE1切换到主侧、将 SID2切换到从侧以解决此问题。 确保 MSP432E401YTPDTR 的 VIL 大于0.8V。

    [报价 userid="593979" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1474964/iso1540-designing-with-iso1540dr 并且、在我们的例子中、VCC1是+5V、VCC2是+3.3V。

    这不是问题、VCC1和 VCC2电压可以不同、因为这些电源为两个独立的芯片供电。

    您还提到 MCU VOL 为0.7V、但您是否知道其 VIL 是否大于0.8V? 关于增大上拉电阻器是否可以解决问题的问题、不可以、增大/减小上拉电阻器不会改变 VOL 和 VIL 电平。

    如果 MCU 和 INA 器件不兼容、则可以考虑使用 TCA9517A 等 I2C 缓冲器。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao