Other Parts Discussed in Thread: SN6505B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN6505B 工具与软件:
大家好、团队成员:
SN6505B 是否能满足 NBIOT 模块条件?
- •VINP = 5.5V:
当环境温度为-40°C 时、最大输出电流约为170 mA
当环境温度为25°C 时、最大输出电流约为160 mA
当环境温度为120°C 时、最大输出电流约为120 mA
- VINP = 5.0V:
当环境温度为-40°C 时、最大输出电流约为150 mA
当环境温度为25°C 时、最大输出电流约为140 mA
当环境温度为120°C 时、最大输出电流约为100mA
- VINP = 4.5V:
当环境温度为-40°C 时、最大输出电流约为130 mA
当环境温度为25°C 时、最大输出电流约为120mA
当环境温度为120°C 时、最大输出电流约为90mA