This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:具有 HL78xx 蜂窝模块的 SN6505B

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1474853/sn6505b-sn6505b-with-hl78xx-cellular-module

器件型号:SN6505B

工具与软件:

大家好、团队成员:

SN6505B 是否能满足 NBIOT 模块条件?

  • •VINP = 5.5V:

当环境温度为-40°C 时、最大输出电流约为170 mA

当环境温度为25°C 时、最大输出电流约为160 mA

当环境温度为120°C 时、最大输出电流约为120 mA

  • VINP = 5.0V:

当环境温度为-40°C 时、最大输出电流约为150 mA

当环境温度为25°C 时、最大输出电流约为140 mA

当环境温度为120°C 时、最大输出电流约为100mA  

  • VINP = 4.5V:

当环境温度为-40°C 时、最大输出电流约为130 mA

当环境温度为25°C 时、最大输出电流约为120mA

当环境温度为120°C 时、最大输出电流约为90mA

e2e.ti.com/.../Semtech_5F00_Corporation_5F00_HL781x_5F00_Product_5F00_Technical_5F00_Speci_2D00_3359198.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是通读85页的系统规格、但我会将 SN6505B 的相关信息注释为:

    1. 电流限制在1.42A<1.75A<2.15A (最小值/典型值/最大值)范围内变化~51%
    2. 根据 IMIN=VIN 90mA (VIN=4.5V、120V)和170mA (VIN=5.5V、-40°C)的临界情况、提供的电流变化为~88%。
    3. 5.5V、170mA 根据所提供的数据提供935mW 的最大功率。 这远低于 SN6505...5V/1A/5W 的功能、根据提供的数据、这让我认为 SN6505B 不是限制因素
    4. 检查功率级中使用的其他元件。 是否需要考虑输出 LDO? 变压器在-40C<Ta<120C 时是否正常? 电容器电介质与温度稳定性? 电容器额定电压与工作电压?

    Steve