This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:SN6507与 SN6501

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6507, SN6501, SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1472056/sn6507-sn6507-vs-sn6501

器件型号:SN6507
Thread 中讨论的其他器件: SN6501SN6505B

工具与软件:

您好、TI 团队

我有伍尔特电子的设计套件 SN6507、我根据自己的要求对其进行了测试。 我需要一个隔离式 PSU、实现4 -20mA 环路。  

输入电压为5V (5.5V)。  
DC 为默认值(48%)。
在~200V/μ s 的 µs 内、R_SR 为18k。
~600kHz 时、R_CLK 为18k
  ILIM ~250mA 且2.2µF 作为软启动电容器的时间为~10ms 时、R_ILIM 为100k。
输出电压为20-24V (最大值) 40mA。

作为一个变压器,我使用这一从我们 artnr.:750317828  

整体电路工作正常、但有一些我不明白的地方。
如果我将输出短路、SN6507会变得很热(>SN6507 150°C)。 我希望电流限制能够防止这种情况发生。 这是否正常?
我以前使用过 SN6501、因为这款没有电流限制和过热保护、我想我可以切换到 SN6507、但它使用相同电路在输入和输出端产生更多的噪声(当然布局不同)? SN6507的电压是否为5V 至低电平?  

我删除了 WE-Eval-Board (RC 缓冲器等)上的 ALLE 噪声滤波器元件、因为我的 SN6501设计中不需要它们。


提前感谢您!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电流达到定义的阈值时、逐周期电流限制会关断器件。 该器件尝试重新启动、并假设输出端仍然存在短路、则关断/重启周期会无限期重复。 与峰值电流模式控制中使用的电流检测电阻器过热存在的问题类似。  

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve

    SN6507是否产生比 SN6501更多的噪声? SN6501几乎没有振铃。 也许是我们开发板的布局?
    我是否应该改用 SN6505B?

    提前感谢您!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议不要从 Wurth EVM 中移除"噪声分量"。 与 SN6507相比、SN6501内部开关具有更高的 RDS、更弱的驱动电流和更慢的 dv/dt 边沿速率。 这是否意味着 SN6507会产生"更多噪声"-不一定是? SN6507内部开关具有更低的 RDS、更高的驱动电流和更快的 dV/dt、这意味着与 SN6501相比、SN6507的开关更快地能够更轻松地刺激漏电感、寄生变压器电容、寄生 PCB 元件等。 因此、SN6507具有旨在减少 EM 谐波的 SSC 和 SR 控制功能、而 SN6501中不需要或不包含这些功能。 据我所知、 WE-Eval-Board 经过优化、符合 CISPR 32 CE/RE EMI 标准、因此如果您开始移除/更改 Wurth 可能具有的元件以缓解 EMI、请务必谨慎操作。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve

    感谢您的澄清。 我想尝试推挽式拓扑的原因是、与反激式拓扑相比、噪声更低。 我们目前使用 Recom 的 RP-2424S/P、这真的很昂贵、因为我们不需要高隔离也不是必需的。

    问题是,我真的是有限的空间(即使需要 EMI 组件的 Recom 是微小的)。 不能在评估板上添加 Wuerth 所做的所有其他无源器件。 因此、我 将所有内容更改为与 SN6501配合使用的设计。 使用最慢的压摆率时、结果是可以的、我可以摆脱 SN6501所需的电流限制电路。 也许我尝试 向 SN6507的驱动引脚添加一个微型铁氧体(例如74279228600)、看看这是否起作用。

    此致