This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7842:5V TTL 输入 PWM (输入电压<0.8V、输入电压>2.0V)、ISOM7842

Guru**** 2814695 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741-Q1, ISO7842, ISO7242C, ISO6742-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1464661/iso7842-5v-ttl-input-pwm-vinl-0-8v-vinh-2-0v-isom7842

器件型号:ISO7842
主题中讨论的其他器件: ISO7242CISO6742-Q1、ISO7741-Q1

工具与软件:

您好!

a 我的帐户正在搜索  具有 NSi8242W-DSWR 且支持 TTL 输入信号的 P2P 兼容器件。 ISO7842的输入电压阈值用于 CMOS、不同、是否建议使用任何新的阈值?

VCC=5V;

输入 PWM 信号为5V TTL;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有设计用于5V 电源 TTL 信号的隔离器(编辑后:ISO7xxxC 器件除外)。 假设当您具有3.3V 信号时、也使用3.3V 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens

    是否有开发 BU 侧 TTL 信号数字隔离器的路线图? 我知道 Chipanalog (www.chipanalogue.com)和 Novosense 都 已发布 TTL 隔离器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    请允许我咨询我的团队并在明天回复。

    此致、
    Aaditya V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心。  

    ISO7242C 是 TI 目前提供的25Mbps TTL 输入数字隔离器。 此器件支持 TTL 输出并支持3.15V 至5.5V 的电源电压范围。 请在产品页面上查找更多信息: https://www.ti.com/product/ISO7242C

    此致、
    Aaditya V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaditya

    需要大于14的爬电距离(例如 iso7842DWW)、但 ISO7342的爬电距离为8mm、无法满足使用1500Vdc 的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    感谢您的答复。

    我们目前提供的最大爬电距离隔离器是 ISO78xxDWW (工业应用)。 对于汽车应用、我们提供 ISO7741-Q1和 ISO6742-Q1、两者都采用 DWW 封装。

    如您所见、这些是 CMOS 器件、TI 目前没有为 TTL 输入提供 DWW 封装。

    此致、
    Aaditya